Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
-
3月 6, 2024採用耐熱增強型封裝技術的100V GaN功率級解決方案尺寸縮小超過40%,在提升電源效率的同時,降低切換損耗達50%
(台北訊 2024 年 3 月 6 日)...
-
1月 9, 2024業界首款專為衛星架構設計的單晶片雷達感測器,可將車輛感測範圍擴大到200公尺以外,並做出更準確的先進駕駛輔助系統(ADAS)決策。
全新驅動晶片支援電池管理或其他動力傳動系統中電流的安全高效控制,具有功能安全合規性和內建的診斷功能,可縮短開發時間。...
-
10月 4, 2023光耦合器的針腳對針腳替代方案,可提高訊號完整性並將功耗降低 80%。 全新光電模擬器採用 TI 專有 SiO2 型隔離技術,可延長終端產品使用壽命。
台北訊 (2023 年 10 月 4 日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN)...
-
8月 23, 2023最低漂移隔離式霍爾效應電流感測器可降低高電壓系統的設計複雜性 EZShunt™ 整合式分流產品組合可簡化設計,同時還能降低系統成本,並將性能提升至最大限度
(台北訊 2023 年 8 月 24 日)德州儀器...
-
6月 1, 2023
(台北訊 2023 年 5 月 31 日) 德州儀器(TI)副總裁暨處理器事業部總經理 Sameer Wasson 今(31)於2023 COMPUTEX Taipei 論壇中以「邊緣 AI 視覺處理...
-
5月 16, 2023工程師可以設計更安全、高效的牽引逆變器, 每年提升車輛行駛里程高達 1,000 英里
(台北訊 2023 年 5 月 16 日) – 德州儀器...
-
4月 19, 2023新型 SimpleLink™ 無線連線裝置可在任何環境中 實現高效率的 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® Low Energy 5.3 連線
(台北訊,2023 年 4 月 19 日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出全新的 SimpleLink™ 系列 Wi-Fi 6 配套積體電路...
-
4月 13, 2023工程師可以設計體積更小、更輕且更具性價比的解決方案,同時提升系統性能、效率和可靠性
(台北訊 2023 年 4 月 13 日) 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN)今日首次亮相業界首款獨立式主動電磁干擾 (EMI) 濾波器整合電路...
-
3月 16, 2023推出幾乎所有應用領域皆可適用的全新 32 位元通用 MCU 產品組合 價格 0.39 美元為業界最低起價
(台北訊 2023 年 3 月 16 日) 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 推出可彈性調整的 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 (MCU)...
-
3月 15, 2023在建築、工業和零售業自動化領域 設計人員能以經濟實惠的方式 為多達 12 個攝影機輕鬆新增視覺和 AI 處理能力
(台北訊 2023 年 3 月 16 日) – 以推動邊緣智慧的創新為基礎,德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出了全新六款的Arm® Cortex®...
-
3月 2, 2023全新電源供應器搭載 GaN 技術與數位控制器,助力工程師實現更高功率密度、能源轉換效率、動態響應及可靠度
(台北訊 2023 年 3 月 2...
-
1月 18, 2023設計人員可以運用 TI 的 ULC 技術為汽車和工業應用建立可靠實惠的小型清潔系統
(台北訊 2023 年 1 月 18 日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出首次採用超音波鏡頭清潔(ULC...
-
1月 11, 2023符合 ASIL D 標準的新型高壓高精密度電池監控器盡可能以最高精密度改善續航里程預估
(台北訊,2023 年 1 月 11 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN)...
-
12月 14, 2022群光電能於最新的筆記型電腦電源供應器設計中 搭載 TI 的雙晶片 GaN 主動鉗位式反馳解決方案,達成高功率密度和高達 94% 的效率
(台北訊 2022 年 12 月 14...
-
11月 29, 2022工程師可以使用新的 ADC 和功率半導體元件來提高熱效率 滿足輻射和可靠性的要求 並縮減系統尺寸和重量
(台北訊 2022 年 11 月 29 日)德州儀器 (TI) (納斯股票代碼:TXN)...
-
11月 10, 2022工程師可以在 Wi-Fi® 和 Thread 網路上以可靠、安全的方式連接跨品牌的智慧生活圈裝置
(台北訊 2022 年 11 月 10 日)為了向全世界提供更具智慧化的連線,德州儀器(TI)(NASDAQ:TXN) 今日為 Wi-Fi 和 Thread SimpleLink™ 無線微控制器(MCU)...
-
9月 15, 2022
(台北訊 2022 年 9 月 15 日)德州儀器 (TI) 今日 (9/15) 出席 SEMICON Taiwan...
-
6月 21, 2022藉由 TI 全新 CC2340 無線 MCU,工程師可以將藍牙低功耗技術整合進更多的產品內
(台北訊 2022 年 6 月 21 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 擴展連線產品組合,推出新款無線微控制器 (MCU)...
-
6月 6, 2022工程師可以透過高效能處理器滿足外型要求,並在任何地方部署智慧設計
(台北訊 2022 年 6 月 6 日)德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出新款 Sitara™ AM62 處理器,有助於將邊緣人工智慧 (AI)...
-
5月 18, 2022新產品系列有助提升電動車安全性,減少高達90%設計尺寸同時降低最高50%成本
(台北訊 2022 年 5 月 18 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 憑藉20多年研發高壓系統隔離技術與積體電路 (IC)...
-
3月 18, 2022會上將展示新產品和產業趨勢分享,幫助電源設計師降低 EMI 和雜訊的同時提高功率密度和可靠性
(台北訊 2022 年 3 月 18 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 將於德州休斯頓召開的應用電力電子會議 (APEC)...
-
1月 20, 2022透過省去對客製 ASIC 的需求和簡化前端設計,可使測試和量測工程師省下數個月的設計時間
(台北訊 2022 年 1 月 20 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日發表業界最高頻寬的高輸入阻抗 (Hi-Z) 緩衝放大器,可支援最高達 3 GHz...
-
1月 11, 2022全新高解析度 77-GHz 雷達感測器偵測物體與車輛的最遠距離可增加 40%
(台北訊 2022 年 1 月 11 日) –致力於推進自動駕駛與車輛安全,德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN)...
-
12月 7, 2021工程師可實現業界領先的 AC 與 DC 性能,同時獲得最大的通道密度與電池續航力
(臺北訊 2021 年 12 月 7 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日發表最小 24 位元寬頻類比轉數位轉換器...
-
11月 2, 2021運用 TI 的全新 DC/DC 轉換器,工程師可將低功率工業應用的電池續航力延長達 20%
(臺北訊 2021 年 11 月 2 日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日發表具 60 nA 超低靜態電流 (IQ) 的全新雙向降壓/升壓轉換器,IQ...
-
10月 14, 2021TI 感測器可在最高20 kSPS速度下提供超高準確度,並減少至少70%的電力使用
(臺北訊 2021 年 10 月 13 日) 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日發表業界最準確的 3D 霍爾效應位置感測器。運用 TMAG5170,工程師可在高達 20 kSPS...
-
9月 30, 2021工程師可透過使用簡單的全新偏壓電源模組,將電源解決方案尺寸減半,滿足更輕更小的系統需求
台北訊(2021 年 9 月 30 日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出業界最小、最準確的 1.5-W 隔離式 DC/DC 偏壓電源模組。UCC14240-Q1...
-
9月 23, 2021業界領先的功率密度、全新架構與高度整合,協助工程師解決企業伺服器的設計挑戰 ,降低總系統成本
(台北訊2021年9月23日) 德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN) 今日宣佈其氮化鎵(GaN)技術和 C2000™...
-
8月 8, 2021整合即時控制功能讓工程師能在不到 10 分鐘內啟動 BLDC 馬達, 同時還可讓馬達系統更為安靜,並縮小多達 70% 的電路板空間
德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出業界首款 70-W BLDC 馬達驅動器,提供無程式碼、無感測器梯形控制和磁場導向控制 (FOC)...
-
7月 14, 2021TI Sitara™ AM2x MCU 結合處理器級運算與 MCU 簡易設計, 幫助工程師實現即時控制、分析和連網應用
德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出全新高效能微控制器 (MCU) 產品組合,可於邊緣實現更好的即時控制、連網與分析應用。運用全新 Sitara AM2x...
-
6月 29, 2021利用業界準確度最高、功耗最低的濕度感測器,工程師可優化系統效能、延長工業與汽車系統壽命
德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN)...
-
6月 10, 2021有助工程師設計出動態範圍最高、延遲最低的高速數位控制環路,同時降低高達 65%功耗
(臺北訊 2021 年 6 月 10 日) 德州儀器(TI) (納斯達克股票代碼:TXN)...
-
4月 14, 2021
(臺北訊 2021 年 4 月 14 日) 為協助台灣廠商搶攻全球車用市場商機,橫跨多重電子應用領域的德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN)...
-
4月 8, 2021設計工程師可使用TI新型降壓控制器來優化工業和汽車電子設備中電源的尺寸和EMI
(臺北訊 2021 年 4 月 8 日) 德州儀器(TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出同步 DC/DC...
-
3月 23, 2021
(臺北訊 2021 年 3 月 23 日) 德州儀器(TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日宣佈在 TI.com 推出以新臺幣...
-
3月 4, 2021TI 的馬達驅動器可幫助MHEV系統的功能安全需求 達到 ASIL D 標準,並可實現業界最高閘極驅動電流
(臺北訊 2021 年 3 月 4 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出高度整合第 0 級無刷 DC (BLDC) 馬達驅動器,此產品適用 48-V...
-
1月 7, 2021工程師可縮短一半的時間來診斷高壓系統中的電池故障、獲得 ASIL-D 認證並增加混合動力和電動汽車續航力
(臺北訊,2021 年 1 月 7 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 推出新型汽車電池監控器和平衡器,可在高達 800 V...
-
12月 10, 2020上千種太空和軍用級產品庫存,協助航太與國防電子公司滿足持續成長的需求
(臺北訊,2020年12月10日)德州儀器(TI)近日宣布,即日起旗下多數高可靠度(HiRel)半導體產品可在TI.com線上訂購,協助航太與國防業者快速獲取TI...
-
11月 11, 2020車載充電器及工業電源達最高效率,且電源密度加倍
德州儀器(TI)近日拓展其高壓電源管理產品組合,推出適用於汽車及工業應用的650-V 及 600-V 氮化鎵場效電晶體(GaN FET),整合快速開關的 2.2-MHz...
-
10月 21, 2020
德州儀器(TI)近日推出搭配鐵氧體磁珠濾波器補償的全新低雜訊DC/DC開關穩壓器系列。TPS62912與TPS62913在頻率為100 Hz至100...
-
10月 13, 2020
德州儀器(TI)今日推出新款乙太網路實體層(PHY),只需單對雙絞線即可將 10-Mbps 乙太網路訊號傳輸到最遠 1.7 公里處。 DP83TD510E...
-
9月 15, 2020
德州儀器(TI)近日發佈益華電腦股份有限公司(Cadence Design Systems Inc.)的 PSpice® 模擬器新型定製版本。此版本讓工程師可自由對 TI...
-
9月 2, 2020
德州儀器(TI)近日推出業界首款DC/DC升降壓轉換器,結合可程式設計輸入電流限值和整合動態電壓調節功能,可使電池壽命延長至少50%。TPS63900...
-
7月 15, 2020
德州儀器(TI)推出業界首款零飄移霍爾效應電流感測器。TMCS1100 和 TMCS1101...
-
7月 1, 2020
德州儀器(TI)近日推出業界最小型升降壓電池充電器 IC,整合了功率路徑管理,以實現最大功率密度及通用型充電與快速充電,效率高達97%。BQ25790...
-
5月 20, 2020
作者: 德州儀器應用工程師 Vihang Parmar...
-
3月 10, 2020新型 SWIFTTM 轉換器提供高達160A的輸出電流,並提高通訊、企業和工業應用的熱性能
德州儀器 (TI) 近日推出了一款新型40-A SWIFTTM DC/DC 降壓轉換器,可堆疊最多四個積體電路(IC)。TPS546D24A PMBus...
-
3月 3, 2020工程師能使用 TI 新型 Grade-0 裝置簡化高溫車用設計同時提升訊號隔離與車載網路性能
德州儀器(TI)近日推出了業界首款滿足汽車電子委員會 (AEC)-Q100標準的 Grade-0 環境工作溫度規格標準的數位隔離器。ISO771E-Q1 具有業界領先的 1.5-kVRMS...
-
2月 20, 2020TI 採用 QFN 封裝的新電源模組為工業應用提供高準確度和低熱阻
德州儀器(TI)近日推出了業界最小 36V、4-A電源模組,其採用四方扁平無引線(QFN)封裝。 TPSM53604 DC / DC降壓模組的5mm x...
-
2月 18, 2020TI 的新型溫度感測器提升了 50% 的準確度,提供高靈敏度與單點校正
德州儀器(TI)近日擴展其溫度感測產品組合,推出了準確度比負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻 (Thermistor) 高 50% 的線性熱敏電阻。TI...
-
2月 13, 2020在高壓工業應用中,工程師可以使用全新高密度隔離式 DC/DC 偏置電源(bias power supply),將電源解決方案縮小80%,並實現最高效率
德州儀器(TI)近日推出了採用新專利整合式變壓器技術開發的積體電路(IC):具業界最低電磁干擾(EMI)的 500-mW 高效隔離式 DC/DC 轉換器 UCC12050。...
-
1月 21, 2020
(臺北訊 2021 年 1 月 21 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日發布電動車 (EV) 電池管理系統的重要進展:TI 推出業界性能最高的無線 BMS...
-
1月 8, 2020高度整合的處理器搭載專用加速器、功能性安全晶片與統一的軟體平台,滿足車輛整體需求
德州儀器(TI)近日推出了全新的 Jacinto™ 7 處理器平台。憑藉著 TI在汽車系統與功能安全數十年的專業,新型 Jacinto...