(臺北訊,2021 年 1 月 7 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 推出新型汽車電池監控器和平衡器,可在高達 800 V 的系統中進行高精密度電壓測量。此外,混合動力汽車 (HEV) 和電動汽車 (EV) 透過採用 BQ79616-Q1 而更加簡化。如需了解更多資訊,敬請參考 www.ti.com/BQ79616-Q1-pr。
過濾系統層級雜訊以準確測量電池的電壓和溫度,和確實回報這些訊息給微控制器 (MCU) ,皆是汽車製造商面臨的主要設計挑戰。BQ79616-Q1 能夠解決這兩項挑戰,協助工程師實現電池安全目標,並在有線和無線電池管理系統中達到每次充電的最大續航力。
BQ79616-Q1 是業界首款具備專利故障喚醒功能的電池監控器和平衡器。搭配 BQ79600-Q1 SPI/UART 通訊介面使用時,可以在停車或熄火時完全關閉系統。這有助於設計工程師節省電池電量、改善電池平衡並符合安全需求。若要深入瞭解 TI 的故障喚醒功能,請參閱技術文章「透過自動主機反向喚醒來節省 HEV/EV 的電池電量」。
高精密度電池監控器和平衡器使行車續航力達到最大化
BQ79616-Q1 是 TI 電池監控器和平衡器新一代系列的首款產品,支援包括磷酸鋰離子 (LiFePO4) 在內的各種電池化學物質進行高精密度監控。汽車製造商能夠藉此呈現更精確的電池充電和健康狀態,進而降低成本。BQ79616-Q1 的整合式數位低通濾波器和高精度類比轉數位轉換器可達到最佳的訊號測量準確度,電池電壓測量誤差小於 2 mV。
藉由業界最快速的診斷簡化 ASIL-D 認證
TI 的新型監控器和平衡器滿足 ISO 26262 的元件等級需求,支援電壓測量、溫度測量和通訊的 ASIL-D 合規性,因此大幅縮減物料清單 (BOM) 和軟體成本。BQ79616-Q1具有業界最快的電池故障診斷時間,對於 400V 系統僅需要 100 毫秒,因此可提高系統可靠性和電池安全性。
透過強大的通訊和進階的熱管理功能提高系統可靠性
BQ79616-Q1 具備強大的電磁相容性 (EMC) 性能,可承受有雜訊的嚴苛 HEV 和 EV 環境,而完全不會損及菊花鏈通訊的可靠性。此外,裝置的針腳額定值能夠承受高壓瞬變和熱插拔事件,並整合簡化熱管理的主動式電池平衡。若要深入瞭解如何透過進階熱管理提高系統可靠性,請參閱技術文章「透過主動式電池平衡強化 EV 的熱管理」。
調整電池設計以降低成本並縮短上市時間
採用相同封裝的 TI 全新監視器和平衡器系列提供多個通道選項,可達到針腳相容性,並且 100% 重複使用既有的軟體。此外,BQ79616-Q1 整合匯流排列 (bus-bar) 測量功能,工程師能夠對於各種電池模組尺寸組合盡可能充分運用通道。藉由結合 BQ79616-Q1 與 BQ79600-Q1,工程師可以在閉合迴路配置中設計僅有一個通訊介面的電池管理系統,元件數量將能進一步減少。
封裝、供貨和定價
即日起可在 TI.com 上批量購買採用 10mm x 10mm 64 針腳耐熱強化薄型四方扁平封裝 (HTQFP) 的 16 通道 BQ79616-Q1。起價為每千件 6.90 美元。TI.com 提供 BQ79616-Q1EVM 評估模組,定價為 399.00 美元。即日起可在 TI.com 購買採用 16 針腳薄型縮小外型封裝 (TSSOP) 量產的 BQ79600-Q1。起價為每千件 4.00 美元。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。新型 12 通道和 14 通道電池監視器和平衡器預計將於 2021 年第一季上市。
關於德州儀器(TI)
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。
商標
所有其他商標均屬於其個別所有人。