數位電影的起源與未來之旅

在慶祝DLP Cinema® 技術問世25 週年之際,德州儀器的 DLP 產品創新者齊聚一堂,回顧著數位電影的技術起源與其未來。

8月 7, 2024

1999年 5 月 16 日《星際大戰首部曲:威脅潛伏》首映,這是第一部使用 DLP Cinema® 技術以數位投影機公開放映的電影,象徵電影工業正是從膠片時代轉為數位化。

DLP 技術使用數位微鏡裝置 (DMD),這是由數百萬個微鏡組成的矩陣,並透過光源來投射影像。

DLP 電影技術從低解析度的原型起步,隨後不但改變了我們體驗電影的方式,更改變了無數應用軟體互動的方式,這又是如何辦到的呢?

DLP® 技術驅動電影產業革新

在數位顯示技術出現之前,電影製造商均使用賽璐璐膠片。膠片不但脆弱,複製成本也相當高昂,在運輸至電影院的過程中很容易受損。TI的前任DLP® 正射投影兼 DLP Cinema 業務經理 Dave Duncan 表示:「過去,電影首映日往往只能在數千家影院放映。」

即使膠片能以完好無損的狀態送達紐約或洛杉磯等城市,但是在較小的城鎮與電影院中,其狀態可能與原始狀態相去甚遠。膠片脆弱易損的本質,意味著重複使用與運輸都會造成瑕疵和缺陷。Dave 說道:「等到能在我的家鄉印第安納州西拉法葉觀看膠片電影時,膠片已經刮痕累累且褪色了。」

在 90 年代,Dave 和他的團隊前往好萊塢,運用對電影產業的專業來完善原型。他們與製作人、導演、電影攝影師和發行主管,以及負責推動電影技術進步的技術專家會面。DLP 產品團隊花了數個月的時間整合大家的意見,讓技術邁向完美。當技術專家再也無法區別膠片和數位影像的時候,Dave 說道:「此時團隊知道他們已經永遠改變了電影。」而且也為觀眾帶來了一致的觀影體驗。

從電影出發到更多產業應用

即使電影產業在過去 25 年中已出現戲劇般的轉變,DLP 技術改變人們體驗和應用此技術的方式卻始終如一。

TI DLP 產品副總裁暨總經理 Jeff Marsh 表示:「當人們觀看基於DLP技術的顯示器時,會被其鮮豔的色彩、高對比度和清晰的影像而吸引。長久以來,DLP 技術一直都是充滿魔力的沉浸式體驗。」在汽車、教育和遊戲等多個產業與領域中,DLP 技術都有助於強化使用者的視覺體驗。

在車用領域,DLP 技術有助於提升駕駛體驗的安全性,加強通車輛對行人(V2P)和車對車(V2V)之間的溝通。光引導頭燈能幫助駕駛偵測行人與適應環境,能夠自動關閉、調亮或調暗車頭燈。

在教室中,如互動式電子白板等技術只能讓一、兩位學生與內容互動。DLP 投影機則可讓整面牆成為互動式顯示器,為更多學生和教師創造更具吸引力與包容性的體驗。

DLP 技術甚至也改變了我們與電競遊戲互動的方式。現在,新的顯示產品可實現超越以往的低延遲,讓投影機也能媲美最快的電競顯示器。

Jeff表示:「我們不僅打造出色的顯示產品,也提供一系列與顯示技術截然不同的照明控制產品。」這裡指的是在印刷電路板 (PCB) 製造或工業 3D 列印等應用中的 DLP 技術。例如,在 PCB 製造中,DLP 照明控制技術正推動一項技術革新,從光罩式微影轉換至直接雷射成像。以往使用光罩微影,如果需要變更設計,就必須完全替換。這類光罩也會衰退,並且會產生清潔和檢查等其他成本。而透過 DLP 技術的即時可編程性和解析度,直接雷射成像就能減少總製造成本,並且提升良率。此技術也能實現導線之間更窄的距離,也就是傳輸電流的導電路徑,進而為先進封裝提供更多機會,只半導體晶片可以更緊密的排列。

就工業 3D 列印而言,DLP 技術可投射各種光波長以熔化或硬化介質,實現高度準確的曝光、高速的更新速度,以及可靠的操作。將 DLP 產品用於製造,有助於加快設計週期、協助更迅速地調整原型,最終列印出生產零件。

展望未來

現在,有九成電影院使用 DLP 技術來獲取卓越的影像品質。秉持著在數位投影和電影領域取得高成就的精神,DLP 團隊持續尋找改善與創新的機會。現在,DLP 技術比過去更小巧且更經濟實惠。

Jeff說道:「諸如擴增實境眼鏡、電競螢幕和車內投影顯示器等,這些應用在 10 年前都不在我們的視野中。但由於我們推動DLP技術的進步,開啟了全新的大門。」

在 DLP 團隊歡慶其在電影領域的豐富歷史與影響力之際,他們也展望未來。Jeff 說:「投影顯示是我們的基石。因為有它,我們得以擴展至新的應用,而且我們才正要起步而已。」